APC UPS 使用済みバッテリー発送方法
APCブランドUPSにて、 「交換用バッテリキット」で新しいバッテリーに交換してご不要となった使用済みバッテリー、 UPSを処分される際に装着されていた使用済みバッテリー単品 の送付先、発送方法について説明しています。 ・ バッテリーのみ (交換済、UPS本体処分の際に不要となったバッテリー) ・ 送料元払い の条件にて、UPSのご使用済みのバッテリーを承っております。...
{}
APCブランドUPSにて、 「交換用バッテリキット」で新しいバッテリーに交換してご不要となった使用済みバッテリー、 UPSを処分される際に装着されていた使用済みバッテリー単品 の送付先、発送方法について説明しています。 ・ バッテリーのみ (交換済、UPS本体処分の際に不要となったバッテリー) ・ 送料元払い の条件にて、UPSのご使用済みのバッテリーを承っております。...
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのディスプレイ インターフェース、 "Advancedモード" で表示される Configuration (設定)の項目についての概要です。 Menu Typeにて "Advanced" に設定されている場合での表示項目の説明となります。 Configuration...
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのLCDパネルに バッテリ セツゾク ヒツヨウ (日本語設定) Connect Battery (英語設定) のエラーメッセージが表示された際の対処方法の説明です。 【対象製品】 Smart-UPS LCD SMTシリーズ Smart-UPS X SMXシリーズ 【対処方法】 バッテリ セツゾク ヒツヨウ...
PowerChute Business Edition v10.0 のWindowsにインストールする際の手順の説明です。 【対象型番】 PowerChute Business Edition v10.0 ・SSPCBEWLJ ・SSPCBEW1575J 対象OS: Windows 【はじめに】 日本語OS対応のPowerChute Business Editionは有償のソフトウェアです。...
APC UPS 保守付きモデル型番の一覧です。 【延長保証サービス付きモデル】 製品保証が最大7年 (リチウムイオンバッテリー採用モデルの一部は10年) まで、 購入当初から期間内にバッテリー交換のメッセージ発生時や万一の障害発生の際に センドバックでバッテリー、交換品をお送りする延長保証付きモデルです。 ・7年保証モデルのご紹介...
PowerChuteシリーズ、各バージョンの主な対応OSと対応OS表のリンクのご紹介です。 INDEX PowerChute Network Shutdown PowerChute Serial Shutdown for Business PowerChute Business Edition PowerChute Personal Edition 注意事項...
以下に後継機種の型番を記載いたします。お買い替えいただく場合にご参照ください。 【UPSのメンテナンスについて】 UPSにも寿命があります UPSは内部にバッテリーを搭載し、24時間通電している機器で、 UPSの耐用年数は、日本電機工業会の指針にて約5~6年と定義されております。 弊社製品の場合には、ご購入日からのサポート期間をお買い換え時期の目安にしてください。...
APC RSシリーズの警告音の種類を説明します。 【対象型番】 BR400S-JP, BR550S-JP, BR1000S-JP, BR1200S-JP BR400G-JP, BR550G-JP, BR1000G-JP, BR1200G-JP (APC RS Gシリーズはサポートを終了させていただきました) 【概要】 APC RSシリーズは 警告音の種類 および LCD表示アイコン...
以下のWebページで検索してください。 ホーム » シュナイダーエレクトリック製品 » 表示灯・回転灯・警報器 » 型式検索 / 販売終了・置換情報 https://www.proface.com/ja/product/signaling/search 販売状況:販売中 → 現行販売品です 販売状況:販売終了 → 販売終了品です。 「推奨代替品」列に記載の後継機種への置き換えをご検討ください
このページでは、PowerChute Network Shutdown v4.0以降で、 Network Management Card のスケジュール機能と連動したシャットダウン および 自動起動を実行する方法を説明します。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.x PowerChute Network Shutdown v5.x Network...
構成事例:冗長電源を持ったサーバでのUPSの使用 環境と背景 冗長電源を持ったサーバがあり、その冗長性を生かしUPSで電源を構成したい。 機器の構成 機器 台数 1台当たりの最大消費電力(W) Windows サーバ (OS: Windows Server 2012 R2) 1 450W x2 冗長化構成/電源2基 消費電力: 450W (電源はN+1の冗長構成とする) ■イメージ図...
弊社では、APC製品をお取り扱いいただいておりますお客様、販売店様向けに入札等で必要となる各種証明書を発行しております。 APCブランド製品 各種証明書発行依頼ページ にてお受付しております https://itjpncert.schneider-electric.com/ 提供する証明書の種類 定価証明書 代理店・販売店証明書 輸入価格不提出理由書 財務諸表不提出理由書...
計画停電においてUPS (無停電電源装置)をご使用するにあたり、注意点についての説明です。 計画停電におけるUPSをご使用されるにあたっては以下に注意ください。 ・ 負荷機器の接続について ご使用の装置(UPS)の定格仕様範囲内でご使用ください。 仕様を超える電力容量の接続、カタログ上の消費電力の合計値が範囲内においても多数の機器の接続の場合 には装置が故障する可能性があります。...
本FAQでははじめてmySchneiderをご使用いただくお客様に向けて、登録までの流れについて説明いたします。 (1)mySchneiderのログイン/登録画面から、ご自身のメールアドレスを入力して、次へをクリックします。 シュナイダーエレクトリックホームページ https://www.se.com/jp/ja にアクセスします。 画面右上のログイン/登録をクリックします。...
APCブランドUPSでは3つの運転方式のUPSを取り揃えています。 常時商用給電方式、ラインインタラクティブ方式、常時インバータ方式について説明をします。 ● 常時商用給電方式 通常時には商用電源をサージ保護およびノイズフィルタを通して出力し、電源障害時にはバッテリーから出力する方式です。 バッテリーへの切替時間は5〜10ミリ秒程度です。 利点 :...
弊社の暗号機能を有する製品、ソフトウェアにつきましては、輸出令の「市販暗号プログラム」に該当する要件の説明です 弊社の暗号機能を有する製品、ソフトウェアにつきましては、輸出令の「市販暗号プログラム」に該当する要件を以下の通り満たしております。 このため、規制除外品として輸出することができます。 1....